This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:memtest 问题

Guru**** 2539800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/694161/linux-am3352-memtest-question

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我有实施 DDR3L 的设计、我想对 DDR 总线进行合规性测试、但它需要运行 memtest 才能使测试正常工作。

如何在 Linux 中实现这一点? 是否有一个开放源码实用程序可用于此目的?

谢谢、

Nadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    memtester 应用程序包含在我们的 SDK 中:

    root@AM335x-EVM:~# memtester
    memtester 版本4.3.0 (32位)
    版权所有(C) 2001-2012 Charles Cazabon。
    根据 GNU 通用公共许可证版本2 (仅限)许可。

    页面大小为4096
    pagesizeemask 是0xfff000
    需要内存参数、以 MB 为单位

    用法:memtester [-p physaddrbase [-d device]] [b|K|M|G][循环]
    根目录@AM335x-EVM:~编号

    Steve K.