请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2L06 工具/软件:Linux
我们在 Linux 文件中的以下位置找到了温度值:
/sys/class/hwmon/hwmon0/srss0_temp1
我们在 ARM 中使用 Linux 版本4.4.3.2。
阻止自定义卡中的冷却风扇气流、我们可以看到该文件中的值会增加、因此它与处理器的温度值相关。 我们的系统位于工厂环境中、温度大约为55度。
我的问题是、这是内核的实际温度值吗?
数据表在商业级温度范围内存在一些不匹配情况。 所有部分都将最高工作温度定义为+100度、但在最高工作条件下、提到商业级处理器的最高温度为+85。
此外、上述 Linux 文件中的此温度值是否与数据表的最大温度值(+85或100)直接相关-这意味着在损坏发生之前、我们仍有45度的余量(55度处理器温度、100是最大值)?