This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:关于 VisionSDK 3.2中的 OpenCV 构建问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/692767/linux-tda2evm5777-about-opencv-building-issue-in-visionsdk-3-2

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们使用 TDA2平台进行开发、并希望构建 OpenCV 功能。

我们可以成功构建默认的 tda2xx_evm_linux_opencx 用例。

但是、如果我们设置 build_OpenCV_SRC=yes、则构建过程会失败。

下面介绍了我的过程。

  1. 从 git://git.ti.com/opencv/tiopencv.git 下载 OpenCV 源文件
  2. 通过"apt-get install cmake"安装 cmake。
  3. 使-s OpenCV =>失败

在/vision_sdk/build/hles/makerules/linux/build_OpenCV.mk 中、在下载的 OpenCV 源中找不到 cmake 文件。

  $(CMAKE)-DCMAKE_toolchain_file./platforms/linux/arm-gnueabi.toolchain_vsdk.cmake -DBUILD_Docs:BOOL=off -DBUILD_PACKAGE:BOOL=off -DBUILD_PERFET:BOOL=off -DBUILD_SH=BOOL=off -DBUTIOL=BO_BOOL_OFF_BOOL=DBUTI_BOOL_OFF_BOOL=DBUTI_BOOL_OFF_BOOL_DBTI_BOOL_OFF=DBTI_BOOL_OFF_BOOL_DBTI_OFF_BOOL=DBTOOL=DBTI_OFF_BOOLE_OFF_BOOL_BOOL_BOOL_OFF_BOOL_DBTI_OFF_BOOL_DBTI_OFF_BOOL_DBTI_BOOL_OFF_ENAB_BOOL_OFF_ENAB_ENAB_OFF_ENAB_ENAB_ENAB_OFF_ENAB_ENAB_ENAB_ENAB_OFF_ENAB_ENAB_OFF_ENAB_ENAB_ENAB_ENAB_OFF_ENAB_ENAB_

请提供建议并感谢您的帮助

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    请使用 OpenCV 的预构建库。 由于 OpenCV 支持基础设施已被弃用、因此无法支持您如何构建它。

    谢谢、
    此致、
    Pramod