This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2EVM5777

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/691442/tda2evm5777-tda2evm5777

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

你好  

我正在使用 TDA2构建 ADAS

OV10640位于 TDA2 AVL 中

但我想使用 OV10642

它们之间的唯一区别是光学滤波器

那么、我可以在 TDA2中使用 OV10642吗?

如果是

现在 TDA2是否支持与 OV10642并行接口? 或者、TDA2何时支持与 OV10642的并行接口?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDA2x 仅支持并行接口作为输入接口。 因此、您需要连接 OV10642、它通过并行接口输出。
    请注意、TDA2x 上没有 ISP、因此您可以捕获 Bayer 数据、但没有 HW 模块可将其转换为 YUV 格式。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    因此,TDA2x 支持 OV10642,尽管它不在 AVL 中?
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、只有并行接口支持捕获。 您将需要在 TDA2x 上为此传感器添加所有其他处理

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我了解,OV10642支持并行输出
    是否有 OV10640或 OV10642引导文件供参考?
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是引导文件? 我们在文件夹 VSDK_3_2\VISION_SDK\APPS\src\RTOS\iss\sensor\ov10640中为 OV10640设置了一些寄存器。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    OV10642与 OV10640之间的区别仅在于 RCCC 和 RGGB 滤波器
    那么、我们可以使用 SDK 文件夹中 OV10640的寄存器设置来使用 OV10642吗?
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要与 OmniVision 核实、我不确定 OV10642需要进行哪些更改。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    OmniVision 告诉我们、OV10642和 OV10640在寄存器设置中是相同的
    那么、我们是否可以使用 SDK 中的 OV10640设置来使用 OV10642?
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果 OmniVision 这么说的话。

    Rgds、
    Brijesh