This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:KeyStone 架构:CISC 或 RISC 或两者的混合匹配..?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/713992/tms320c6678-keystone-architecture-cisc-or-risc-or-mix-match-of-both

器件型号:TMS320C6678

您好!

我最近开始使用 Keystone 处理器。 想知道 KeyStone 属于 CISC 处理器系列还是 RISC 处理器系列。 我倾向于将其称为更符合 CISC 标准的处理器、因为它具有大量的指令集、尤其是针对 DSP 处理器进行了优化。

还能有人评论一下、请提供您的观点。 谢谢你。

--

Surya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    《TMS230C66x CPU 和指令集参考指南》(www.ti.com/.../sprugh7.pdf )提供了您所需的信息:
    "TMS320C66x 指令集架构是 C6000系列的最新产品。 与前代产品一样、C66x 是一种高级 VLIW 架构、具有8个并行运行的功能单元(两个乘法器单元和六个算术单元)"

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。 TI 网站上有大量文献、我可以快速上手。 了解哪本手册可以解决什么问题。

    但再次感谢您回答我的小问题。