This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:TDA2EVM5777至雷达接口

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/692866/linux-tda2evm5777-tda2evm5777-to-radar-interface

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2AWR1243

工具/软件:Linux

你好

TDA2x 提供了什么接口来连接毫米波雷达以进行传感器融合?

是否有用于连接雷达的参考电路?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDA2具有 VIP 端口、因此为了将 AWR1243连接到 TDA2、您需要使用诸如 FPGA 之类的某种 CSI 到并行转换器将 CSI 转换为 VIP 端口。

    TI 计划在2018年第3季度推出采用 TDA2x 的 TI 级联雷达处理设计。 您可以将其用作参考。

    谢谢、此致、
    Piyali