This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:vision_sdk\links_fw\src\HLOS\links_a15此链接仅适用于 A15或 common?

Guru**** 2535490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693083/linux-tda2-vision_sdk-links_fw-src-hlos-links_a15-this-links-only-for-a15-or-common

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

在 vision_sdk\links_fw\src\HLOS\links_a15中   有一些 链接  ,  此链接  仅  适用于  A15 或 common?     

我 想 我 可以  在  A15上运行 IPCOUT ,在  C66内核上运行 IPCIN,      我应该 怎么办??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuai、

    "vision_sdk\links_fw\src\HLOS\links_a15"中的链接适用于仅可在 A15上运行的高级操作系统(例如 Linux)。
    "vision_sdk\links_fw\src\rtos"中的链接适用于 BIOS、可在其他内核上运行。

    具体而言、您可以选中"vision_sdk\links_fw\src\rtos\links_common\ipcOut"和"vision_sdk\links_fw\src\rtos\links_common\ipcIn"。

    此致、
    Yordan