This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAPL137-HT:在 CCS7.4中为 Omapl137重建演示

Guru**** 716060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/713404/ccs-omapl137-ht-rebuild-a-demo-for-omapl137-in-ccs7-4

器件型号:OMAPL137-HT
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这可能是快速设置或配置问题。 我安装了 CCS7.4并尝试重建示例-- OMAPL137_Bf_RT 项目来自 RTOS SDK 4.3

C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl137_4_03_00_05\demos\audio-preprocessing\realtime_demo_BIOS\omapl137\build

错误是"

发生构建文件生成错误..
当前未安装产品'com.ti.pdk.omapl13x' v1.0.0、并且没有可用的兼容版本。

"

但我安装了新版本:

C:\ti\pdk_omapl137_1_0_4

我找不到在 CCS 中更改设置以指向较新版本 PDK 的位置。

甚至调用了所有 pdksetupenv.bat 文件。

我们非常感谢您的任何帮助。

fz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导航到"Project Properties"->"Generation"->"Products"->"Products and Repositories"、并确保选中了"omapl137 PDK"、如以下"omapl138"的屏幕截图所示。

    如果您看不到 Omapl137 PDK、则可能需要在 CCS 中安装它、方法是依次转到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products ->重新查找、然后选择该软件包并进行安装。 确保您已取消选中"仅显示新发现的产品"。