This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416T:TMS320C6416T 和 CCS v6.2.0

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/713648/ccs-tms320c6416t-tms320c6416t-and-ccs-v6-2-0

器件型号:TMS320C6416T

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试传递一个项目(CCS 3.3至 CCS 6.2.0),但我没有获得它。 我已经链接了所有必需的库、但仍然有问题。 下面、我将项目的屏幕截图和 CCS 显示的错误保留在屏幕上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下主题、了解如何从 CCSv3.3迁移到 CCSv6: