This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:启用巨型帧。 在构建应用程序时、我遇到错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/712320/tda2e-jumbo-frames-is-enabled-while-building-application-i-am-getting-error

主题中讨论的其他器件:TDA2E

ART 编号:TDA2E

您好!

请在 NSP (NSP_gmacsw_4_12_00_00)和 NDK (NDK_2_24_00_11)中查找启用巨型数据包所做的更改

1.in nSP gmacsw_config.c file、 pGMACSWConfig->PktMTU = 2000U;

2.在 NPS NIMU_NDK.c 文件中 ,pNETIFDevice->MTU = 2000;

对于 NDK 配置、 更改 了 NdkConfigGlobal. pktSizeFrameBuf   = 2048;

请在下面找到 NDK 包.BLD 文件更改:

e2e.ti.com/.../NDK_5F00_package.7z

请找到所附应用程序错误的图像。

请帮助我解决此问题。

谢谢你

此致

Ravikanth.P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    您是否能够对巨型数据包进行修改来构建 NDK?

    如果是、请共享应用程序失败的完整生成日志。 如果不是、请将您的查询修改为"NDK 生成失败"、以便将其分配给 NDK 团队。

    注意-不要在公共 e2e 上共享任何项目机密信息、请使用 e2eprivate 或其他私人手段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题正在私有 e2e 中调试。 关闭此主题。