This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Debian 文件系统

Guru**** 2532560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674175/linux-am5728-debian-file-system

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我们已经创建了一个 debian 文件系统、并让它在 AM5728板上运行。  基本外设、例如以太网、i2c.. 可以立即运行。 我们使用 TI SDK 中的内核代码和 u-boot。  

但是我们不能使用 TI 发布的 Arago 文件系统、因为我们的大多数产品都是基于 Debian 的。所以问题是如何在 debian 文件系统上移植图形和视频演示?   

我的理解是编译/tisdk/board-support/extra-drivers 上包含的额外驱动程序、将生成的内核模块放入目标文件系统/lib/modules 'uname -r'/exp/、 这意味着将2D/3D 硬件的驱动程序放入目标板。 然后获取 Weston 的源代码及其相关库。 完成目标板的安装。  

有人可以给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在此论坛上不支持 Debian。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题。