This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 复合辅助系统。 请帮帮我!

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/712722/composition-aiding-system-please-help-me

尊敬的先生和女士、您好! 我正在努力为不知道如何写分数的人开发构图辅助系统。 目标是:当用户选择"开始"按钮并发出声音(使用仪器)时、DSP 板会处理信号并自动在 PC 屏幕上显示分数。 请参阅以下原理图。  
问题是:我想获得有关我应该使用的 DSP 板的建议。  哪种 TI DSP 模型适合我的项目?
感谢您阅读本书、我希望能得到您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minjeong、

    感谢您考虑使用 TI DSP。 TI DSP 是嵌入式解决方案的核心、具有以下优势:

    实时确定性处理
    高性能
    低功耗
    可扩展
    可轻松编程

    当您考虑选择哪款 DSP 时:您需要考虑您的应用要求。 功能和性能。 您是否有电源目标? 您是否正在使用此 DSP 将具有的任何接口? 算法(DSP 编码)将会有多复杂? 需要多少内存等 以及成本。

    我们有 C54x、C55x、C6000、C64x、C64x+、 C66x。 解决方案可从一个架构扩展到另一个架构、从一个内核扩展到多达8个 DSP 内核。

    简短的描述来完成该操作。 我建议您选择3项。 C55x、C6747和 K2G。 K2G 可能对您来说有点高端。

    另请查看以下用于演示上述器件音频处理功能的 TI 参考设计。

    在 C55x 上:
    www.ti.com/.../TIDEP-0077

    在 C6747上:
    www.ti.com/.../tidep-0099
    C6747上的 YouTube 视频:
    www.youtube.com/watch

    在 K2G 上:
    www.ti.com/.../tidep-0088

    此外、请查看此培训系列:
    training.ti.com/.../ep-voice-recognition-systems-training-series

    我希望您现在可以做出决定。 祝您好运!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minjeong、

    您还可以查看此门户、其中包含一个很好的摘要:
    www.Ti.com/audio-processors

    此致、
    周德伟