大家好、我将在 Linux 下使用 VSDK 3.02、并使用一个定制板、通过 PCIe 连接两个 TDA2XX/TDA2SX。
我想获得一些有关如何在 VSDK 链接中使用 PCIe 驱动程序(内核代码中存在)的建议。
我已通过提供的 PCIe 测试功能成功测试了 PCIe 传输。 问题是、我希望能够提供从 EP 端运行的链路中的输出缓冲器地址获取的源地址。 我不知道如何从用户空间访问 EP 驱动程序代码、因为未实现 ioctl、我不确定如何执行、因为此驱动程序未作为标准 Linux 模块实现 (没有包含 ioctl 函数指针的 file_operations 结构、也没有指定 file_operations 结构指针的结构)。 至于 RC 侧、我认为这是可行的、因为它是作为标准 Linux 模块实现的、我可以通过 ioctl 向 RC 侧提供目标地址(用例应将数据从 EP 发送到 RC)。
另一个问题是、在 EP 驱动器接收到来自 RC 侧的信号以开始传输之前、我不确定如何阻止 EP 链路的 processData 函数。
总之、我需要从 RTOS 上执行的链路获取视频帧、该帧将通过 Linux 上的 PCIe EP 链路发送、然后在 Linux 上的另一个 SoC 的 PCIe RC 链路上接收、并显示在 RTOS 中执行的链路中。
我希望我想实现的目标是明确的、但如果需要、我可以做更多的澄清。
提前感谢您。
此致、
Nick