This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM505:支持 DM505

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674002/dm505-support-for-dm505

器件型号:DM505

您好!

正在我的设计中使用 DM505L、请清除以下内容。

1) 1)在 DM505L 中、我只能通过 在 DSP 中使用 CCS 进行开发 、而无需 ARM 的 RTOS 支持。 也就是说 、如果需要、我可以在不使用 ARM 编码的情况下独立开发、从而降低代码复杂性。

2) 2)如果需要,我可以禁用 ARM Cortex,并且只使用 DSP 块来实现节能。

3) 3)您能否为 DSP 提供引导过程。首先、ARM 应该引导 、然后是 DSP、这是强制性的。

4)作为开发套件、可用于 DM505x。该套件可单独用于 DM505L (单核)以降低低于 DM505M (双核)的成本。

请尽快清除以下内容、因为我可以为我的设计选择处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对该器件的支持非常有限、如需详细的软件或硬件支持、错误修复或对软件的增强、请联系下面推荐的合作伙伴。 他们拥有丰富的软件专业知识和系统经验。 开始新设计的客户还建议联系这些生态系统合作伙伴、以获得预封装的硬件和软件解决方案、以及全面的设计咨询和支持。

    Path 合作伙伴技术(sales@pathpartnertech.com)

    Bhavin Kharadi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    我联系过他们、但他们没有回复。他们说他们现在不支持硬件。他们说他们以前做过、但现在不支持。