请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
大家好、团队、
我的客户有兴趣在 Linus 环境中利用 AM3558上的 EDMA。 构建的 TI Linux 内核似乎没有从本质上利用 AM3558 EDMA 功能。 现在,当 Linux 内核围绕 EtherNet/IP 网络堆栈移动数据包数据时,它将使用 CPU 复制 IP/UDP 数据包,这会占用大量 CPU 周期- 使用 EDMA 可以释放这些 CPU 周期。
是否有方法构建 Linux 内核以利用 AM3558 EDMA 功能?
TI 是否将此 EDMA 支持作为 Linux 内核的联网/数据移动代码的一部分?”
谢谢!