This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DDR 配置问题

Guru**** 2533670 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/691739/linux-am5728-ddr-configuration-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

 我们设计了自己的板 、是指 AM5728 EVM 板、我们的设计仅要求使用一个 EMIF (emif1)。

我们使用了2x8GB DDR3,DDP 8Gb DDR3 SDRAM D-DIE 组织为64Mbit x 16 I/O x 8组设备。

在/board/ti/am57xx/board.c 中、  

静态常量结构 DMM_LISA 映射_regs beagle_x15_LISA 寄存器={
.dm_lisa_map_0 = 0x00000000、
.dm_lisa_map_1 = 0x00000000、
.dm_lisa_map_2 = 0x80700100、
.dm_lisa_map_3 = 0xFF020100、
.in_ma_present = 0x1
};

静态常量结构 EMIF_REGS beagle_x15_emif1_DDR3_532mhz_EMIF_regs ={
SDRAM_CONFIG_INIT = 0x61851bb2、
SDRAM_CONFIG = 0x61851bb2、
SDRAM_CONFIG2 = 0x00000000、
.ref_ctrl = 0x000040F1、
.ref_ctrl_final = 0x00001035、
SDRAM_TIM1 = 0xcccf36b3、
SDRAM_TIT2 = 0x30bf7fda、
SDRAM_TIM3 = 0x407f8ba8、
READ_IDLE_Ctrl = 0x00050000、
zq_config = 0x5007190b、
temp_alert_config = 0x00000000、
.EMIF_DDR_phy_ctlr_1_init = 0x0024400b、
.EMIF_DDR_phy_ctlr_1 = 0x0e24400b、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_1 = 0x10040100、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_2 = 0x00910091、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_3 = 0x00950095、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_4 = 0x009b009b、
.EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_5 = 0x009e009e、
.EMIF_RD_EV_LVL_RMP_WIN = 0x00000000、
.EMIF_rd_wr_lvl_RMP_ctl = 0x8000000、
.EMIF_rd_wr_lvl_ctl = 0x00000000、
.EMIF_rd_wr_exec_thresh = 0x00000305

但我们只能找到1GB 地址空间起始地址0x80000000 end bfffffff、另一半无法访问。  

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布 DDR 器件型号和数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的,我们使用 DDR3 K4B8G1646D-MYK0,请检查并帮助我!e2e.ti.com/.../DS_5F00_K4B8G1646D_5F00_MY_5F00_M_5F00_Rev1_5F00_0_2D00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 DDR 专家查看这一点。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 这里发布 DDR 硬件原理图、我认为它可以帮助我们有效地解决问题。

    e2e.ti.com/.../AM5728_5F00_DDR3_5F00_HW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您使用的是双裸片存储器、但 CS1、ZQ1、ODT1和 CKE1未连接。 我不确定双裸片存储器是否可与 AM57x 器件配合使用、这就是我要求 DDR 专家发表评论的原因。 但是、即使它们可以使用、您也无法访问第二个裸片、这将使您的存储器大小减半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮我确认双裸片存储器是否可与 AM57x 器件搭配使用吗?您能告诉我吗
    为什么我们无法访问第二个芯片、或者是否有任何参考文档? 普利塞!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x 数据表 SR2.0修订版 D 的第8.2.2节提供了 DDR 设计指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、我尝试在 GEL 文件中配置 DDR3、

    SDRAM_CONFIG    = 0x79851bb2U;

    这意味着 ibank_pos=3、ebank_pos =0或1、rowsize = 16。

    e2e.ti.com/.../0753.AM572x_5F00_ddr_5F00_config.gel

    我使用 CCS 调试 DDR3器件、 实际上我可以访问 memery 地址起始地址0x8000000结束0xFFFFFFFF。

    在 uboot 中,我还可以使用相同的配置检测2GB 内存空间。硬件设计可能是错误的,为什么我可以访问整个内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看 AM572x 数据表 SR2.0修订版 D 中的图8-2、我认为我的设计是最新的。您是否可以再次确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 DDR 焊球 L1、L9、J1、J9。 它们未连接到您的设计上、它们是芯片上第二个芯片的 CS1、ZQ1、ODT1和 CKE1信号。 您在 CCS 中看到的可能是重复的存储器位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将查看 DDR 数据表并给您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的! 非常感谢您的配合。