This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5416:不显示输出

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/711987/ccs-tms320vc5416-output-is-not-displayed

器件型号:TMS320VC5416

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 DSK5416。 我只是编译并加载了循环卷积程序。但我没有获得输出。代码中没有错误、但当我按下"恢复"按钮时、我看不到输出。

我已附加快照和 program.e2e.ti.com/.../3583.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 Code Composer Studio 版本5.0.0与 Windows 7 Ultimate 操作系统搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    能否检查是否正确选择了显示控制台? 请参阅下面随附的屏幕截图、其中以红色边框显示选择活动显示控制台的按钮:

    BR

    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我获得了 hello world 程序的输出、但我看不到循环转换的输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否附加源代码以搜索代码中的某些问题。 问题可能不是由于选择了显示控制台。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在我的第一个帖子中附加了源代码。无论如何、我已经附加了 again.e2e.ti.com/.../1134.7356.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在构建项目时、我收到了两条警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导致出现"警告创建没有 SECTIONS 规范的输出段.cio "消息的原因以及如何解决该问题、请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Build_Errors_in_CCS
    e2e.ti.com/.../92716

    大约3583.main.c 程序输出我测试了您的源代码、它输出 y[i]数组、但我做了一个更改。 我替换了:
    printf ("%d \t"、y[i]);
    使用
    printf ("y[%d]=%d \n"、i、y[i]);

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享 TMS320VC5416的任何汇编代码。 如果您有加法或减法的汇编代码、则可以使用。