This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/711895/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

我有 TMS320C6748 DSP 板、我运行了演示程序、它运行不正常、开关设置和波特率与我的参考手册相同、在 Tera Term 窗口中、我无法从 SD 卡和 NAND 闪存获取任何启动输出、请尽快回复我...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    您能否分享您正在使用的处理器 SDK RTOS 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾使用过用于 OMAP-L138 LCDK、C6748 LCDK 的 RTOS 处理器 SDK、我也完成了 NAND 闪存和 SD 卡、但演示无法正常工作、请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指音频基准测试入门套件吗? 您能否通过使用 CCS 通过 JTAG 加载来验证您是否能够运行它?

    此外、您是否已经完成了 Processor SDK 文档中列出的步骤?