This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:如何使用视频 HD-DAC 输出480i/576i SD 视频?

Guru**** 2579535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668506/dm388-how-to-output-480i-576i-sd-video-with-video-hd-dac

器件型号:DM388

尊敬的先生:  

DM388数据表显示、可以在 RGB 线路上获得隔行输出(525i/576i SD 分辨率)、我的问题是

DM388是否可以通过 视频 HD-DAC 通道真正输出525i/576i SD 视频?

2.如果1为是、是否已在 EVM 中实现?

3.如果1为是,可以从何处下载驱动程序以供参考?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对该器件的支持非常有限、如需详细的软件或硬件支持、错误修复或对软件的增强、请联系下面推荐的合作伙伴。 他们拥有丰富的软件专业知识和系统经验。 开始新设计的客户还建议联系这些生态系统合作伙伴、以获得预封装的硬件和软件解决方案、以及全面的设计咨询和支持。

    Path 合作伙伴技术(sales@pathpartnertech.com)

    Bhavin Kharadi