请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM505 支持路径:/Product/Help、具有器件选择/处理器解决方案/数字信号处理器件
我想在我的设计中使用 DM505L、请清除以下内容。
1) 1)在 DM505L 中、我只能使用具有 CCS 的 DSP 进行开发、而不支持 ARM 的 RTOS。 也就是说、如果需要、我可以在不使用 ARM 编码的情况下独立开发、从而降低代码复杂性。
2) 2)如果需要,我可以禁用 ARM Cortex,并且只使用 DSP 块来实现节能。
3) 3)您能否为 DSP 提供引导过程。首先、ARM 应该引导、然后是 DSP、这是强制性的。
4)作为开发套件、可用于 DM505x。该套件可单独用于 DM505L (单核)以降低低于 DM505M (双核)的成本。
请尽快清除以下内容、因为我可以为我的设计选择处理器。