器件型号:TDA3
您好!
我已经在 VSDK 3.3中为 OV2311启动了新的驱动程序、主要源自 OV2775 TIDA-01130。
目前、我已集成了另一个参考驱动程序提供的 OV2311传感器寄存器设置。 通过 UB960和 UB953进行的传感器 I2C 访问现在工作、我可以验证这一点。 下一步是修改如何使用 UB953上的 GPIO。
OV2775 TIDA-01130基准、UB953上的 GPIO
GPIO_0 = VSYNC
GPIO_1 = FSIN
GPIO_2 = n_Imager_PWDN
GPIO_3 = n_Imager_reset
OV2311 (来自 Leopard Imaging)、UB953上的 GPIO
OV2311只有 FSIN、看起来像一个复位引脚。 它似乎没有 PWDN。 UB953原理图显示了这一点:
GPIO_0 = SENSOR_FSIN (FSIN 引脚)
GPIO_1 = VOL_SENSE (不确定现在是什么)
GPIO_2 = SEN_RST (传感器复位)
GPIO_3 = SYS_CHECK (不确定现在是什么)
OV2775的 VSDK 传感器源具有 UB953和 UB960的配置参数、用于指示这些 GPIO 的配置。 这些器件目前正在为 OV2311重复使用。 您能不能向正确的方向指出我需要如何修改 OV2311的上述 GPIO 参数。 目前、我想我们应该控制 SEM_RST 和 SENSOR_FSIN 的 GPIO。
您还能告诉我将这些 GPIO 实际驱动到 UB960的代码吗?
谢谢!
-Gunter