This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:未实现 PWM 捕获

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/690594/linux-processor-sdk-am335x-pwm-capture-not-implemented

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

 我使用的是 AM335x SDK、

我的内核版本为4.9.28-v01.00.01_R2-03021-geed43d1-脏

我已启用 PWM 驱动程序 PWM-tiecap.c

我刚才关注了这个文档

我无法在 sysfs 中使用 capture 属性。

root@txsky:~# cat /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/capture
CAT:读取错误:未实现功能

 

它是否在最新的 SDK 中实现?

请为我提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、不支持捕获。 请参阅 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回复。
    我想根据脉冲生成(PWM)制作一个计数器
    例如、对于4个脉冲的周期、我需要增加计数器值。

    您能否提供如何使用现有驱动程序实现此目标的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthitheyan、

    您可以在现有 eCAP 驱动程序中添加捕获支持。 为此、您应使用 AM335x TRM 第15.3节增强型捕捉(eCAP)模块

    此致、
    帕维尔