This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:U-boot 失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676455/linux-am3352-u-boot-fails

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

工具/软件:Linux

大家好、TI 团队

我尝试在 AM335x_EVM_defconfig 上添加 CONFIG_SYS_Extra 选项="NAND、ENV_IS _IN_NAN"、然后重建 u-boot。

 当 AM335x 评估模块 (TMDXEVM3358)从 SD 卡引导时 、U-Boot  会卡住。

请给我一些关于 这个问题的建议。

  • Conloe:

CCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2017.01-00444-g4e7f468-脏 污(2018年3月30日- 15:43:30)
尝试从 MMC1引导

  • 差动  

μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09/board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+340fb36f04-g340fb36f04$ git diff ~
diff ---git a/configs/AM335x_evm_defconfig b/configs/AM335x_evm_defconfig
索引 db64406..ed8993a 100644
-- A/configs/AM335x_EVM_defconfig
++ b/configs/AM335x_EVM_defconfig
@@-5、7 + 5、7 @@ CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x82000000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="AM335x-EVM"
CONFIG_DISTRO 默认值=y
CONFIG_FIT = y
-config_SYS_Extra 选项="NAN"
+CONFIG_SYS_Extra 选项="NAND、ENV_IS _IN_NAN"
CONFIG_SPL_LOAD_FIT = y
CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_SALET=y
CONFIG_VERSION_variable = y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WTMEC_Will、

    CONFIG_SYS_Extra 选项="NAND、ENV_IS _IN_NAN"选项使 MLO 希望从 NAND 中加载 U-Boot 环境。 请尝试将 U-Boot 环境保留在电路板引导的器件中。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HelloTI 团队、

    1.如果设置了 ENV_is_in_NAND 并且 NAND 中没有 u-boot.img、是否有任何方法可以从 SD 卡启动?
    2、设置 ENV_IS _IN_NAND、系统可以从 NAND 加载 uboot。 然后执行命令"saveenv"并重新引导系统。 它将被卡住并显示信息。 如下所示。

    /++++++++++++++++++++++++++++++++ 问题2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /
    U-Boot 2017.01-00444-g4e7f468-脏 污(2018年3月28日- 11:25:21 +0800)

    CPU:AM335X-GP 修订版2.1
    型号:TI AM335x EVM
    DRAM:512 MiB
    NAND:2048 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:cpsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    =>
    =>
    =>
    =>保存
    保存 saveenv
    => saveenv
    正在将环境保存到 NAND 中...
    正在擦除 NAN...
    在0x180000时擦除-- 100%完成。
    正在写入 NAND…… 好的
    =>再
    正在重置...
    抄送
    U-Boot SPL 2017.01-00444-g4e7f468-脏 污(2018年3月28日- 11:25:21)
    尝试从 NAND 引导
    /---------------------------------- 问题2 -------------------------------- /
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有。 请参阅 此主题。