工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 IDK am4379用作 EtherCAT 从站、将 TwinCAT 用作主站。 我在 xml 和头文件中添加了两个对象并分别映射到 RxPDO 和 TxPDO。 当我尝试启动网络时,将出现以下错误。
错误1 2018年2月7日12:10:07 429 ms |'框1 (TIESC-002)'(1001):'AFEOP to OP' failed! 错误:"检查 OP 的器件状态"。 预期 AL 状态'0x0004'和'0x0008'。
错误2 2018年2月7日12:10:07 429 ms |'框1 (TIESC-002)'(1001):状态更改中止(请求的'OP'、返回'AFEOP')。
错误3 2018年2月7日12:10:09 203 ms |"框1 (TIESC-002)"(1001):异常状态变化(从"SAFEOP"更改为"OP")。 尝试返回到'OP'...
您能帮我解决这些问题吗?
此致、
Vishnu