This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:基于 TDA2P EVM 的 TDA2P-ACD DDR RAM 接口

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/711454/tda2p-acd-tda2p-acd-ddr-ram-interface-based-on-tda2p-evm

器件型号:TDA2P-ACD

请参阅下面的 DDR RAM 接口并评估 DDR RAM 接口的可能性:

1、在基于 DRA76xP_DRA77xP_TDA2Px-RH-CPU 的 DDR 组1上有2个16位数据总线 DDR3 RAM (U63:MT41K512M8RH-125-AAT)和1个8位数据总线 DDR3 RAM (U63:MT41K512M8RH-125-AAT)、 对于 DRA76xP_DRA77xP_TDA2Px-CPU、TDA2RH-CLD-125数据源代码非常有用(UDCM125-R0)。 8位数据总线 DDR RAM);

基于  上述 原理图、DDR 组2上有4个位数据总线 DDR3 RAM (U61/U62/U136/U137:MT41K512M8RH-125-AAT);

我们将使用2个16位 MT41K512M16HA-125、而  不是 MT41K512M8RH-125-AAT;  

总之、我们将使用4个16位数据总线相同的 DDR RAM、而不是7个不同的 DDR3 RAM;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    正确的是、EMIF 的数据总线 仅为32位。 但是、U63连接到 EMIF1的 ECC 引脚、而不是数据引脚。 因此 、启用 ECC 后、U63仍会被使用。

    您可以在 EMIF2上使用2 x 16位存储器。

    此致、
    Kevin