This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:可通过 TDA2PX 上的 v4l2访问摄像头

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/690959/linux-tda2-can-access-the-camera-via-v4l2-on-tda2px

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

您好:

 我们希望将一些演示移植到 TDA2PX、该 TDA2PX 使用 v4l2来采集视频、对于 TDA2Px、使用 IMI 模块(OV10640 Rev E 传感器)和 LVDS 电缆将摄像头模块连接到 UB960应用板。

我们能否通过 v4l2访问摄像头?

如果可能、是否有任何样片?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们不支持 Linux 中的原始摄像机。
    Linux CSI 驱动程序不支持虚拟通道功能-无法使用 UB960通过一个 CSI 端口连接多个摄像头
    -没有用于从 Linux 进行任何原始图像处理的 ISS 驱动程序

    基于 M4的捕获模型旨在使用一组 FPDlink 驱动器、CSI 驱动器、ISS 驱动器、算法等
    TI 建议使用 M4本身的捕获。

    您可以通过将捕获链接连接到 A15 Linux 上运行的任何链接、将视频传输到 A15

    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    明白了、谢谢。