This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:TDA2PX 器件的 TestAppEncoder.out 文件加载程序失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709464/tda2-load-program-failed-for-testappencoder-out-file-for-tda2px-device

器件型号:TDA2

您好!

加载 TestAppEncoder.out 文件时出现以下错误
从 ti ivahd_h264编码器包中的 h264enc\app\build\TestAppDM816x\out 获取。

CortexA15_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

使用的 Code Composer Studio 版本8.0
目标配置文件 TDA2PX 器件

请帮助我解决此错误。

此致
梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    数据验证错误如下所述:
    software-dl.ti.com/.../troubleshooting-data_verification_errors.html

    您能否在本文档中检查您是否可以找到解决问题的任何指导?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan