This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:TDA2xx 支持 QNX

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/711837/rtos-tda2evm5777-qnx-support-is-available-for-tda2xx

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我想知道 TDA2xxEVM 是否支持 QNX RTOS、如果是、请分享参考文档(BSP)。

谢谢、

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    TDA2XX EVM 支持 QNX。

    要在 TDA2xx EVM 上将 QNX 与 Vision SDK 版本配合使用、TI/QNX InfoADAS 封装可能是最佳的发展途径。

    请联系您当地的 TI 代表、讨论 TI QNX InfoADAS 封装或其他替代产品的可用性和功能集。

    此致、

    KB