请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 我们将 AM335x 用于投入生产的应用。 该设计使用 NAND 进行数据存储。
我们希望在将 NAND 安装到电路板上之前直接进行闪存。 NAND 编程器需要具有 ECC 实现算法、以便对 NAND 进行正确编程。
AM335x 在硬件中实现了 BCH8、因此、虽然算法是 BCH8、但我找不到任何对实际实现的引用。
是否有人能够使用独立的 NAND 编程器来刷写与 AM335x 兼容的 NAND? 您使用了什么算法实现?
TI 的任何人能否披露 AM335x 中用于 ECC 的 BCH8算法的实现细节?
我知道 U-Boot 和 Linux 内核中有 BCH8软件示例、但示例与实际实现不同。
相关资源: