This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6412:生命周期状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709522/tms320c6412-life-cycle-status

器件型号:TMS320C6412
主题中讨论的其他器件:OMAPL13866AK2G12

DSP TMS320C6412AZNZA5的生命周期状态是什么、您能否预测它在生命周期结束之前会有多长时间、因为我们计划重新设计使用此平台开发的产品、而我们不希望更改它、是否建议这样做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    产品文件夹指出此器件处于活动状态、因此它将在未来的一段时间内投入生产。 我们没有营销信息多久、但即使停产、我们的支持也不会停止。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiping:

    正如 Yordan 提到的、该产品处于活动状态、可以从 TI 订购。 我们无法预测产品的寿命、但我可以告诉您一些可能有用的信息。 它是一个产品系列的成员、该产品系列具有多个有效器件型号、并且拥有相对稳定的 TI 客户群。 一般而言、只要有需求、TI 就会继续提供该器件、并且我们有办法继续制造和测试该产品。 也就是说、该产品已使用了10年以上、我们不再为此更新软件或开发板。 如需了解相关信息、请访问 :www.ti.com/.../quality-policies-procedures-faqs.html、了解 TI 的产品退市政策

    如果您想考虑生命周期较早的替代产品、以下是一些建议。 每个都需要从产品中重新设计工作、但 DSP 内核将运行与 C6412 DSP 上相同的 C64x 指令集。 下面的每种替代方案都受我们的 Processor SDK 软件平台的支持、该平台是我们当前接受定期更新和增强功能的技术。 如需了解更多相关信息、请访问 :www.ti.com/.../processor-sw.html

    - TMS320C674x 系列 DSP (www.ti.com/.../overview.html): 处理器速度高达456MHz、浮点 DSP、但也会运行所有 C64x 定点指令代码。
    - OMAPL138 (www.ti.com/.../OMAP-L138): C674x DSP + ARM9 SoC 处理器;速度高达456MHz
    - 66AK2G12 (www.ti.com/.../66AK2G12): )已发布为量产数据、器件具有66x DSP 内核和 Arm Cortex A15。 600MHz 和1GHz 的 CPU 速度
    - TMS320C665x ( www.ti.com/.../TMS320C6655): C66x DSP 内核、产品选项范围为600MHz 至1.25GHz。

    我希望这些信息能帮助您做出决定。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的澄清和建议、这些信息可以帮助我们解决问题。 我们非常熟悉 OMAPL138、因为它用于我们2年前开发的产品之一、目前正在进行大规模生产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yordan 提供的信息。