This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:在处理器 SDK 03.03中测试 RTI 模块的用例

Guru**** 2546130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/711314/rtos-tda2p-acd-usecase-for-testing-rti-module-in-processor-sdk-03-03

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我想测试 PSDK 03.03的 RTI 模块。 是否有任何用例可用于测试此情况。

如果没有、有人能建议我们如何制作用例来测试此 RTI 模块(用于带有所需链接和链路的用例的示例.txt 文件会有所帮助)。

谢谢、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    RTI IP 本身位于 TDA3xx 平台上、而不是 TDA2Px 上。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。
    您的意思是,目前它仅在 TDA3xx 平台上受支持,而不在 TDA2Px 上受支持?

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    我是说 TDA2Px SoC 中不存在 RTI 硬件本身。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的澄清。

    此致、
    Abhay