This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:Vision SDK 中基于 SSD 的 TIDL OD 用例、具有经过预先训练的模型

Guru**** 2546130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/707490/tda2-ssd-based-tidl-od-use-case-in-vision-sdk-with-pre-trained-model

器件型号:TDA2

您好!  

 https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/689617/2542976?tisearch=e2e-sitesearch#pi320098=2中找到

它说(原始用例只有4个类别、但这个新模型为21个类别)、因此需要按如下所示进行更改

  • 文件 :vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\objectdetection\objectDrawLink_algPlugin.c
  • Line : tempoutPutList->objDesc[tempoutPutList->numObjects].objType =(标签- 1)%3;

如何确定要在 TDA2x 中检测哪个类别?  

原版本有21个类,TDA2x 只能检测4个类  

、我不想检测汽车的行人、交通标志  

如何在其他17个类中选择4个类?

此致、

Andy Dong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy Dong:

    不是 TIDL 不会检测21个类、TIDL 用例可以检测21个类、但只能显示前四个类。

    因此、您可以培训一个模型、让您有兴趣的4个课程或将其作为前4个课程。

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen

    1.是否有办法显示另外4个类,而不仅仅是前4个类?

    2.行:tempoutPutList->objDesc[tempoutPutList->numObjects].objType =(标签- 1)%3;
    该线路的输出将为0~3 ( 0~2 ?)
    数字是否与0~3匹配,或者只是意味着它可以显示4个类?
    如果输出为4~7,是否可以显示另外4个类而不是前4个类?

    3.如何在 TIDL 用例上显示4个以上的类?


    谢谢!
    Andy Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何更新?

    谢谢
    Andy Dong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    为了回答您的问题、让我首先解释下一行代码将会执行的操作、
    >>行:tempoutPutList->objDesc[tempoutPutList->numObjects].objType =(标签- 1)%3;
    这个模3是因为、目前 VSDK 仅支持四个颜色代码用于显示。 这意味着它可以显示所有21个对象、但只能使用4种颜色、如下所示:
    0、4、8级... 使用第一种颜色
    1、5、9级... 使用第二种颜色
    2级、6级、10..uses 三色
    3、7、11级... 使用第四种颜色编码。

    希望这个解释能回答您的所有问题。

    谢谢、
    Praveen