This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:无法从 gforge.ti.com 获取

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676373/linux-dm3730-unable-to-fetch-from-gforge-ti-com

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

看起来 gforge.ti.com 站点已关闭、我们无法从 gforge.ti.com/svn/dmai 和 gforg.ti.com/svn/gstreamer_ti/trunk 获取。 TI 的其他任何地方是否提供此功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    Gforge 已脱机。 寻找解决方案的团队。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    状态更新:我仍在寻找软件团队的通用解决方案。 我还没有找到用户访问以前在 Gforge 上的代码的一般方法、但我仍然需要与几个人进行交谈。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最终更新:如果之前 gforge 上的代码未移动到 git.ti.com、那么 TI 将不再向客户提供该代码。

    此致、
    Nick