This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:找不到 https://gforge.ti.com/svn/pru_sw

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674578/linux-omap-l138-cannot-find-https-gforge-ti-com-svn-pru_sw

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

大家好、

看起来 gforge.ti.com/.../pru_sw 已被取走。 TI 的其他任何地方是否提供此功能?

我看到 http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_Linux_Loader 被标记为仅供参考、但(我在这里非常无知)有一条针对 OMAP-L138的 PRU-ICSS 迁移路径(不确定这是否是正确的问题)。 我们一直在构建适用于 PRU 的应用程序、并使用上一个存储库中的 PRU 加载程序。 我想迁移到 PRU-ICSS 会有一个不同的加载程序、并且可能会对我们的依赖关系产生一些影响。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    让我检查一下这个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yordan、感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在对此进行调查。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1) 1)您能否描述您要做的事情?

    2) 2)您使用的是 Linux 和/或处理器 SDK 的哪个版本?

    背景信息:

    *"PRU-ICSS"和"PRU"通常可互换使用- PRU 只是工业通信子系统中的 RISC 内核。 有关 PRU-ICSS 的一般信息(除 OMAP-L138外的几乎所有处理器)、请参阅 PRU-ICSS wiki。

    * TI 仅为我们的处理器 SDK 提供软件支持-因此我可以查找我们先前为 OMAP-L138 的 PRU-SWPKG ( 2010年最后更新?)等旧软件发布的资源、但我无法保证这些旧资源能够正常工作、我无法回答有关这些资源的任何问题。

    *我们的 OMAP-L138 处理器 SDK 4.02 当前不支持 PRU。 这并不意味着无法在该 SDK 中使用 PRU、但意味着我们用于在其他处理器上与 PRU 交互的驱动程序未在 OMAP-L138上进行测试、该 SDK 中可能不存在驱动程序、 我无法帮助您让 PRU 在运行 TI 迄今为止发布的 SDK (4.02和更早版本)的特定处理器上运行。

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有类似的问题、任何到 https://gforge.ti.com 的链接 似乎都不起作用、即使是使用 VPN。
    我正在尝试获取一些归档文件、以便为强制 am57构建 Yocto Linux、即德州仪器(TI) AM57处理器(Sitara)。

    不起作用的链接示例: gforge.ti.com/.../amsdk-av-files_1.4.tar.gz

    --------------------------------------------

    更多:整个服务器似乎无法访问(关闭? 防火墙? DNS 问题?)

    $ ping gforge.ti.com

    esecuzione di Ping gforge.ti.com [174.143.205.12] con 32字节 di dati:
    Richiesta scaduta。
    Richiesta scaduta。
    Richiesta scaduta。
    Richiesta scaduta。

    Statistche Ping Per 174.143.205.12:
    Pacchetti:Trasmesi = 4、Ricevuti = 0、
    PERSI = 4 (100% persi)、

    --------------------------------------------


    适合您的时间

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、您好!

    请单独发布一个帖子。 Gforge 已脱机。 我们可以在该帖子中讨论您的用例和后续步骤。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:看起来好像在 git.ti.com 上找不到以前 gforge 上的代码、这意味着 TI 不再提供它。

    此致、
    Nick