This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72:uBoot-GPIO、内核-GPIO

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/710874/linux-dra72-uboot-gpio-kernel-gpio

器件型号:DRA72

工具/软件:Linux

您好!

 我设置了 GPIO 输出、uboot 上的高电平、我测试它在 uboot 上是高电平、 但运行到内核、GPIO 为低电平、 在这里初始化内核。

 uboot 集:

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../684056
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    通过在 GPIO 中添加以下两个属性可以实现相同的效果 双核节点。  这比直接修改 hwmod 文件更好。
    GPIO7的示例如下:

    GPIO7{
    TI、no-reset-on-init;
    TI, no-ide-on-init;
    }; 

    此致、
    Vishal