Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5728
工具/软件:Linux
尊敬的团队,
我正在 am5718上运行解码。该电路板是定制设计的。
当电路板引导或重新加载固件,时、ipu2无法工作。
这是错误消息。某些消息是由我自己添加的。
[162.199528] remoteproc remoteproc1:已停止远程处理器5502000.IPU
[162.209673] remoteproc remoteproc1:发布5502000.IPU
[162.221112] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[162.229890] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
[162.246253] remoteproc remoteproc1:为5502000.IPU 加电
[[162.259223] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3743164
[162.269124] OMAP-iommu 55082000.MMU:deassert_hardreset
[162.274394] in 2 2 1 700 210 214
[162.277635] 统计数据7
[162.279656] in1 2 1 700 210 214
[162.283186] 统计数据7
[162.285204] 输出2 1 700 210 214
[162.288564] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
[162.298398] rproc_fw_boot 1124
[162.303116] rproc_fw_boot 1128
[162.306187] rproc_fw_boot 1136
[162.332614] rproc_fw_boot 1159
[162.33563] rproc_fw_boot 1171.
[162.379086] rproc_fw_boot 1182
[162.382185] rproc_fw_boot 1197
[162.385259] rproc_fw_boot 1207
[162.389076] OMAP-rproc 5502000.IPU:deassert_hardreset
[162.397632] 输入为0 1 700 210 214
[162.400878] 统计数据7
[162.402899] in1 0 1 700 210 214
[162.422695] stat 6.
[162.424714] 输出0 1 700 210 214
[162.428041] OMAP_hwmod:ipu2:无法进行硬复位
[162.436706] OMAP-rproc_device_enable:proc 5502000.IPU 失败
[162.442969] OMAP-rproc 5502000.IPU:OMAP-DEVICE_ENABLE 失败:-16
[162.449371] remoteproc remoteproc1:无法启动 rproc 5502000.IPU:-16
[162.458996] OMAP-IMU 55082000.MMU:IOMMU 故障:DA 0x0标志0x0
[162.465208] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 中检测到崩溃:类型 mmuFault
[162.472728] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:errs:0x00000002 da:0x00000000 PgD:0xeca44000 * PgD:px00000000
我发现社区中的一个主题有相同的问题、但没有更多的答复。