Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
器件型号:TMDXIDK5728
工具/软件:Linux
我检查了所有最新的4.9 DTS 文件和4.9 Linux 内核(SDK4.02),我找不到任何针对 am572xidk 的 gigit-ETH/PRUSS 的引脚多路复用设置。 默认情况下、am572xidk 具有2千兆位 ETH 端口和2个 PRUSS2-ETH 端口。
最后、我在 Uboot board/ti/arm57xx/mux.data.h 中找到了这些引脚多路复用器
但是、在我修改这些引脚多路复用器后、没有发生任何事情。 因此,我相信这些引脚复用可能不会被应用,也可能会被超频。 我仍在努力如何 使 PRUSS1两个内核适用于 PRU-eth。
所以我很肯定,PRUSS1-ETH 的发展没有完成。 即使引脚多路复用问题已得到解决、我认为我仍有很多其他问题需要解决、例如 DTS 文件、Linux 驱动程序。 请更新使 PRUSS1-ETH 正常工作的开发状态、并向我提供 您现在拥有的一些建议。