器件型号:TUSB3200A
大家好、
我链接到了一个非常类似的问题 https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/666140?TUSB3200-TUSB3200A-VS-TUSB3200。
我有相同的问题。 我们使用旧 http://www.ti.com/product/TUSB3200A 进行了旧设计。
这个已经停产、旧版也是 TUSB3200、但我们可以在现有设计中继续使用其中的一部分。
据我们了解、它们更不相似、但通道映射不同。
我们使用8通道输出和 TUSB3200A。 如果我将交错式 PCM 数据流7.1从主机 PC 传递到器件、通道映射如下所示:
CH1 ->左侧
CH2 ->正确
CH3 ->中心
Ch4 -> SUB
Ch5 -> Rear - L
Ch6 -> Rear - R
CH7 -> SIDE
Ch8 -> SIDE-R
或者、如果您只想回放立体声:
通道1为左侧:
通道2正确:
这与预期的情况类似
如果我们将当前3200A 替换为旧版3200、则通道映射更改为:
CH1 ->左侧
CH2 -> REF-L
CH3 ->正确
CH4 -> Rear-R
Ch5 ->中心
Ch6 -> SIDE
CH7 -> SUB
Ch8 -> SIDE-R
或者、如果您只想回放立体声:
通道1为左侧:
通道3正确:
这是意料之中的、也是一个问题。
我们的问题是:
- 观察结果是否正确,通道映射是这两个芯片之间的区别之一?
- 我们可以通过固件更改吗?
- 还有其他建议吗?
非常感谢!
此致、
标记