This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Git.ti.com 关闭

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/710610/linux-am3358-git-ti-com-down

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

构建 Yocto 和 Linux 固件获取失败。 使用 Web 浏览器导航至 git.ti.com 也失败。 我尝试了 http://和 https://以及不同网络上的多个设备。 它是否已关闭? 是否有任何镜子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在备份。 构建成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。 我可以确认我可以打开 git.ti.com。

    BR
    玛格丽塔