Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS、 OMAPL138
我正在使用 OMAP-L138的 ARM
Code Composer Studio 5.5
我正在使用 SYS/BIOS
目标处理器版本设置为5e
指定代码状态设置为32
浮点支持设置为 VFPv2
当我将浮点支持从 vfplib 更改为 VFPv2时、我得到错误:
Tag_ABI_VFP_args 属性值"0"、不同于先前看到的值("1");合并不兼容的文件
如果我删除一些使用浮点数的函数、则不会出现此错误。 我阅读了前面有关此错误的一些文章。 其中大多数讨论的是使用未使用正确标志编译的库。 我没有使用任何类似的库。
如果我尝试使用--diag_suppress=16004,则我的代码会崩溃并显示“ti.sysbios.family.arm.exc.exc异常:第180行:e_undefineedInstruction:”
使用此 ARM 9E 的浮点协处理器是否还需要执行其他操作? 谢谢。