This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-AM35x:Gforge 链接无效

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668792/linux-linuxsdk-am35x-gforge-link-invalid

器件型号:LINUXSDK-AM35x

工具/软件:Linux

我尝试根据编写 BBB 的 eMMC  ,但链接到微型 Flasher 文件系统不起作用:gforge.ti.com/.../am335x_tiny_filesystem.tar.gz

此致

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Armin、

    现在、我将直接与您联系以提供文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    可以也给我发送一下。

    谢谢、Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iain、

    也向您发送了请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请也是我!

    也缺少:

    gforge.ti.com/.../am335x_uboot_flasher_patches_psdkl_2_0_0_0.tar.gz

    gforge.ti.com/.../flasher.sh.tar.gz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、贴片基本上分为两部分:

    1.启用 TFTP 引导
    2.修改 bootcmd 以自动加载映像

    1已集成到最新版本中。 我没有#2、但它们是非常简单的 U-Boot 命令来复制图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还可以处理在 BeagleBone Black 上刷写 eMMC 所需的文件

    flasher.sh 等

    gforce.ti.com 网站是否会很快恢复联机?

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在查找 am335x_tiny_filesystem.tar.gz 文件

    我尝试替换我自己的 initramfs 源文件、但我遇到了以下问题:

     

    文件名"dtB/AM335x-bonebine.dtb"。
    加载地址:0x88000000
    正在加载:###
    1.9 MIB/s
    完成
    传输的字节= 37853 (93dd 十六进制)
    ##正在以82000000启动 EFI 应用程序...
    正在扫描 USB 上的磁盘...
    正在扫描 MMC 上的磁盘...
    MMC:无卡存在
    未找到 MMC 设备2
    未找到 MMC 设备3
    找到4个磁盘
    EFI 存根:正在引导 Linux 内核...
    EFI stub:错误:无法确定 UEFI 安全引导状态。
    EFI 存根:使用配置表中的 DTB
    EFI stub:正在退出引导服务并安装虚拟地址映射...



    我们将从以太网启动定制板。 我不知道嵌入式 initrd 是否与我的问题有关,但我想尝试教程中的内容

    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、
    您也可以向我发送 am335x_tiny_filesystem.tar.gz 文件吗?
    谢谢