This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:支持 Ubuntu 18.04

Guru**** 2535620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/710471/linux-processor-sdk-am335x-support-for-ubuntu-18-04

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我尝试在 Ubuntu 18.04上安装处理器 SDK 4.3。 它无法运行 setup.sh、因为它抱怨 Ubuntu 18.04不受支持。 我想知道是否有任何工作要做? 或者是否计划为 Ubuntu 18.04推出更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定 TI 何时计划在 SDK 中添加 Ubuntu 18.04支持、我会将此问题作为问题提出、但我无法保证何时添加支持。

    同时、作为可能的解决方法、您可以进入 bin 目录并编辑 setup-host-check.sh、然后注释掉或删除导致主机检查失败后退出的行。

    setup-host-check.sh 文件中的行有问题:

    如果["$host"!="lucid"-a "$host"!="Precaly"-a "$host"!="trusty"-a "$host"!="xenial "];那么
    ECHO "不支持的主机、仅支持 Ubuntu 12.04 LTS、Ubuntu 14.04 LTS 和 Ubuntu 16.04 LTS "
    出口1 <-- 删除或注释掉此行
    FI

    正如我提到过的、我没有安装18.04、因此我无法尝试。 我认为其余的设置应该可以正常工作、但我要补充一点、检查的原因是、一些安装的 Ubuntu 软件包在过去的版本之间发生了变化。

    此致、
    Schuyler