This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:构建 OpenCV 时错过了 zlib

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/690108/tda2-miss-zlib-when-build-opencv

器件型号:TDA2

您好!
我想在 tda2板 和 VSDK 3.0上构建 OpenCV。

在 http://git.ti.com/opencv 上克隆文件  

然后、收到一些类似这样的错误消息

链接 C 静态库./lib/libzlib.a
运行链接命令时出错:无此类文件或目录
maked[2]:***[3rdparty/libzlib.A]错误2.
make[1]:***[3rdparty/zlib/CMakeFiles\zlib.dir/all]错误2.
Make:***[All]错误2.

不过、我没有选择 build_zlib

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否可以按照 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中"2.4.2.2.4 OpenCL 支持的软件包"一章中的说明尝试应用 OpenCL 的补丁并尝试重建?

    此致、
    Yordan