Other Parts Discussed in Thread: AM4376
你好。
我们推出了定制 AM4376板的新版本。 我正在尝试从 USB 引导至 uBoot。 串行控制台以115200波特连接到 UART0。 电路板似乎已引导、但 UART 0发出的文本是无用的。 我可以使用相同的 USB 映像从以前的版本引导、而不会出现问题。 我知道 USB 映像很好。 我检查了之前(良好)版本和新(不良)版本上的 UART0输出。 我可以看到、与良好的工作版本相比、新的版本滞后
我将24MHz 晶体用于主时钟。 我的 SYSBOOT 引脚设置为:011 0100 0001 0011 0000 (SYSBOOT18:0)
我使用 SYSBOOT17启用了时钟输出信号。 时钟输出稳定且频率正确。 我验证了 SYSBOOT15:14信号是否连接到 D17和 C17焊盘。 我尝试了全部四种 SYSBOOT15:14组合。 这不能解决这种情况。 我还在终端上尝试了各种其他波特率,但无法找到一种有效的波特率。
我不确定此时还需要尝试什么。 是否有其他引脚会影响 UART0的时序?
谢谢你。