This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/RFSDK:SYS/BIOS

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: RFSDK, 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670764/linux-rfsdk-sys-bios

器件型号:RFSDK
主题中讨论的其他器件: TCI6630K2L、 66AK2L06

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我是新手。我想问我是否可以使用 SYS/BIOS 中的 RFSDK。我以前在 Windows 中开发程序。我阅读安装指南。需要 u-boot。您能给我一些有用的信息来决定 开发 RFSDK 更方便、更快速 在 Windows 和 Linux 中?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 RFSDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../run_5F00_lm_5F00_lte20FDD_5F00_RFtest1.shHello、

    RFSDK 是一组用于控制 TCI6630K2L 或66AK2L06 SOC 处理器外设的 ARM 软件。  RFSDK 的外部控制可通过使用 RS232或 Telnet 以太网连接以及 shell 脚本的标准 Linux 终端完成。  用户指南中还介绍了用于控制的外部 HTML 网页。  

    没有 PC 控制的规定。  尽管所需的消息会模仿向 Linux 中的 RFSDK 守护程序发送消息。

    附加了一个示例脚本。

    此致、

    Joe Quintal