This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Caffe 与 Caffe-Jacinto for TDA2x

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/685781/caffe-vs-caffe-jacinto-for-tda2x

我从 TDA2x 上的 Caffe-Jacinto repo 运行了初始 cifar10网络、精度为89%。

这是网络:  

github.com/.../initial

我尝试在原始 Caffe 中训练相同的网络(使用相同的 solver.prototxt、train、prototxt 和 deploy.prototxt)。

虽然网络确实在 Caffe 进行了培训、但在 TDA2x 上不起作用。 网络在 EVE 上导入并运行、但所有测试映像的输出都相同。   

 Caffe-Jacinto 是否使产生的网络与 TDA2x 更兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Caffe-Jacinto 使生成的网络与 TDA2x 兼容。 有关 详细信息,请参阅此白皮书(www.ti.com/.../spry314.pdf)。

    此外、您能否共享 prototext、caffe 模型并导入配置文件来复制此问题。

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未收到您关于此问题的回复。 Hope 问题已解决、因此关闭了线程、如果您仍有问题、可以在此处发布或打开新线程(如果锁定)。

    谢谢、
    Praveen