This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:电源要求问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671908/66ak2l06-power-requirement-questions

器件型号:66AK2L06

我使用的是66AK2L06功耗模型 r1p0p5、我有几个问题。

该模型提供6个不同电源的估算值:CVDD、CVDD1、DVDD15、DVDD18、DVDD33和 VDDALV。

  1. 它不提供 VDDAHV 或 AVDDAx 的估算值。 这些是否包含在 DVDD18估算中?
  2. 它也不提供 VDDUSB、VP 或 VPTX 的估算值。 这些是否包含在 VDDALV (0.85V 电源)中?
  3. 它也不提供 VPH 的估计值、这是否包含在 DVDD33中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan