This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6630K2L:看门狗计时器

Guru**** 2981460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675094/linux-tci6630k2l-watchdog-timer

器件型号:TCI6630K2L

工具/软件:Linux

在 K2L 上运行看门狗计时器应该怎么做?

我使用 CONFIG_安全 装置=y 和 CONFIG_安全 装置_CORE=y 来编译内核

看门狗运行需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案是:我应该编写一个简单的服务、打开/dev/watchdog 并定期向其写入任何数据。 K2L 的默认复位时间为60秒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。