工具/软件:Linux
我们已经尝试过多家供应商、由于速度慢问题、我们已淘汰其中的2家供应商。 有些以3Gb/s 的速率出现、有些以1.5Gb/s 的速率出现 由于启动时间长,系统响应缓慢,我们无法容忍1.5Gb/s 的速率。 我们的系统在 TI DSP 上仅使用1个 SATA 链路(端口2)。
这个内存工作正常,除了在65°C 的温度下,在下电上电时甚至未检测到它。 随附的日志显示了我们的序列。 在主电压下电上电时、我们不执行关断命令、因此我们的软件会检测到此情况并需要重新启动。 第二次重新启动会继续,直到我们关闭设备的电源再重新启动。
我们发现一家供应商在-35C 至65C 的功率循环方面工作、但在65C 时偶尔会出现这种故障状态。
-
在65°C 时关闭电源、系统甚至无法识别 mSATA。
-
我们的系统挂起2分钟并重新启动。
-
同样、未检测到 mSATA。
-
这会一直重复、直到我们重启电源。
如果我们将温度降低到30°C、它仍然不会自行重启。 我们认为65°C 温度会引发问题、但降低温度不会使问题恢复。
下面是与良好启动相比较的启动顺序。 下面左侧显示了 ata2已关闭的问题。 由于某种原因未检测到。 我们没有数据1器件。
您可以比较前两个文件。 左侧是 TeraTerm WCS2 May 7…。 右侧是 TeraTerm May Virtium Good。
内核记录的在下电上电后的~1.35秒内始终会发生这种情况。