请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L137 主题中讨论的其他器件:TIDEP-0099、
工具/软件:TI-RTOS
我想将 TIDEP-0099 参考设计用作我的项目的起点。 我已安装 CCS 和 OMAPL137_DSP_setupwin32_1_00_00_11。
我很难找到 TIDEP-0099的演示代码。 有一个类似的音频处理演示、但用于不同的处理器。
是 TIDEP-0099的可用代码示例。 如果是、我可以在哪里找到它?
谢谢